请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2388 您好!
我们可以将引脚22连接到3.3V 吗?
它有什么影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户好!
根据 TPS2388数据表第5节、我们建议将引脚保持断开状态。
您可以在此处找到下载数据表的链接--> http://www.ti.com/product/TPS2388
但是、将3.3V 信号连接到引脚22不会损坏 IC。 如果3.3V 信号有噪声、它可能会耦合到相邻的引脚、并导致 TEST1引脚(引脚23)出现异常行为。 它不应对器件的运行产生重大影响、但我们无法确定、因为我们尚未在此配置中测试器件。
感谢您今天与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!
Aidan