This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861是否支持手动模式?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819828/tps23861-does-tps23861-support-manual-mode

器件型号:TPS23861

您好 TI

TPS23861是否支持手动模式、这种模式可以跳过 PD 器件的检测并直接为 PSE 供电?

或者是否可以在不检测 PD 器件的情况下提供 PSE 电源?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要控制四个端口。 我们需要将一个端口配置为手动模式、将三个端口配置为自动模式。

    需要配置哪些寄存器? 手动配置后、它是否会影响其他自动模式端口?

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry!

    TPS23861支持手动模式。 如需更多信息 、请参阅第7.4.2节(手册)和第7.5.11节(工作模式寄存器)中的器件数据表。 可通过写入检测/分类重启寄存  器(第7.5节中 I2C 寄存器表中的 Cmd 代码18)的相应位来启动单个检测或分类事件、并通过写入操作模式寄存器(同一表中的 Cmd 代码12)来设置模式。 手动配置一个端口不应影响其他端口。

    数据表可从以下页面下载:--> http://www.ti.com/product/TPS23861/technicaldocuments

    感谢您今天与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry!  

    我在这里提供的有关设置不同端口工作模式的信息是否回答了您的问题? 如果是、请将此问题标记为"已解决"以告知我们!  

    非常感谢!  

    Aidan Davidson