This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:查询 OVP 错误触发

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845477/bq24753a-inquire-ovp-false-trigger

器件型号:BQ24753A

您好、先生、

根据数据表、OVPSET 需要高于3.1V 才能触发 OVP、但在实际测试中、我们发现 OVP 将在 OVPSET 高于2.78V 时触发并停止充电、您能告诉我们什么情况会导致 OVP 误触发吗?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    您知道如何触发 OVP 条件?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已经解决了问题、我们将关闭此主题。

    此致、

    Joel H