This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:主机模式下的充电终止

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847607/bq24195l-charge-termination-in-host-mode

器件型号:BQ24195L

您好!

我正在 Arduino MKR GSM 1400上使用 BQ24195L。 电池正在充电、充电完成后、我收到中断。 然后、我继续收到中断、连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁。 当充电器报告充电完成(REG08[5:4]= 11)时、我修改了我的中断处理程序以禁用充电(设置 REG01[5:4]= 00)。 重复中断消失、STAT LED 保持关闭。 这是应该如何在主机模式下处理它、还是应该执行不同的操作?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    充电终止后、充电器等待电池放电至低于 VRCH 阈值、然后开始重新充电周期。  如果您的 SYS 负载较高或电池具有较高的自泄漏电流、这种行为不会意外发生。  您可以禁用充电、这将禁用重复的终止/再充电、但您如何知道电池何时需要充电?  

    如果您使用 ADC 监测电池电压、则软件可以在电池电压下降时重新启用充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SYS 负载不是很高(几十 mA)、但它是一个较旧的电池。 我将尝试另一个、看看它的行为是否更好。 对于我的应用、当充电器断开并重新连接时、我可以重新启用充电。