This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:突然升温的升压 DC/DC 转换器

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824997/tps61240-step-up-dc-dc-converter-getting-heated-suddenly

器件型号:TPS61240

您好!

我使用升压转换器 TPS61240DRVR 将3.7V 从电池升压到应用所需的5V。 我参考了数据表并制作了原理图、在获得 PCB 后、它工作了大约3-4个月、直到另一天电池突然膨胀。 该器件与不知道硬件的软件团队一起立即断开电池并将其留在电池上。

处理好电池后、我用新电池连接到电路板、发现电路板加热后、发现升压转换器发热。 我取出了电池、取出了一块新板并连接了电池、但新板上的电池仍然很热。

我认为这一定是电池问题、再次更换电池、在其他应用板上尝试过以前的电池、电池工作正常。  我有一个单侧电池输入连接器、因此极性反转时连接电池的可能性最小。

此外、我是否还需要使用下拉电阻器将 EN 引脚下拉至接地端、因为它现在已通过微控制器引脚启用和禁用?

这样做的可能原因是什么?

您能告诉我如何调试该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    该应用的 Iout 是什么?

    原理图看起来不错。 对于布局、最好在电感器和 SW 引脚之间使用更宽的布线。

    您是否曾使用示波器来探测 SW、Vout、Vin 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Zack Liu "]此应用程序的输出[/quot]

    它大约为50mA。

    [引用 user="Zack Liu "]最好在电感器和 SW 引脚之间使用更宽的迹线[/引用]

    感谢您的建议、我将这样做。

    [引述 USER="Zack Liu "]您是否曾使用示波器探测 SW、Vout、Vin 波形?[/QUERT]

    电路板过热时是否可以查看波形? 加电后、它会立即在5s 内加热。

    此外、我是否需要使用下拉电阻器将 EN 引脚下拉至接地、因为它现在已通过微控制器引脚启用和禁用。 我正在使用此查询编辑问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    只要电路板仍在工作、无论温度多高、查看波形都是完全可以的。

    不需要下拉电阻器、因为 MCU IO 引脚在禁用时为逻辑低电平。