主题中讨论的其他器件: LM334、 TL431LI、 LM4041-N
大家好、
我在 电流设计中使用 LM234Z-3、目的是为我的负载提供1mA (Rset = 68Ohm)或2mA (Rset = 34Ohm)的恒定电流、该电流范围可高达5Kohm。
下面是 LM234的原理图。 如您所见、我的 LM234 V+节点的电压为+12V。 我在电路板上测试时注意到的是、LM234可为高达3.2KOhms 的负载提供1mA 的恒定电流、为高达1.7Kohm 的负载提供2mA 的恒定电流。 当负载电阻高于阈值时、恒定电流开始下降。
大家、您是否知道什么可能导致恒定电流下降? 通过阅读 LM234数据表 、我找不到任何有关负载电阻如何影响恒定电流的信息。
此外、对于如何为电阻在100Ohm 至5Kohm 范围内变化的负载设计恒定电流源、您还有什么更好的想法?