This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:我无法准确理解脉冲频率模式(PFM)和断续模式(DCM)的概念

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824024/tps61240-i-cannot-exactly-understand-the-concept-of-pulse-frequency-mode-pfm-and-discontinuous-mode-dcm

器件型号:TPS61240

您好!

我正在研究升压转换器、但我对"PFM"和"DCM"一词感到困惑。

如果我正确理解这些、PFM 是脉冲频率调制、它通过在负载输出电流较低时更改开关频率来调制输出电压。

DCM 是不连续电流模式、当负载输出电流变低、电感器电流变为零时会发生这种情况。

他们是否有任何关系?

我还听说、在特定应用中、人们使用 PFM、DCM 是有目的的。

使用这些模式的优势是什么?

谢谢、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    在省电模式下、转换器仅在输出电压跳变至低于设定的阈值电压时运行。 它用几个脉冲使输出电压斜升、并在输出电压超过设定的阈值电压时进入省电模式。 在 PWM 模式下、器件绝不会跳过脉冲。 优点是在低负载电流下具有高效率。

    DCM 表示不连续电流模式。 电感器电流永远不会低于零。 CCM 意味着连续电流模式和电感器电流可以低于零。  

    DCM 和 PFM 是两个因素、因此它们没有强制关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我真的很感谢。

    此致、

    Yunsik