This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:输出电容可确保稳定性

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846495/tlv743p-output-capacitance-for-stability

器件型号:TLV743P

大家好、

我的客户将使用 TLV743P 并选择 belwo 电压。

电压选项:3.0V、2.5V、1.8V

至少需要多少有效电容才能实现稳定性?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    为了获得最佳性能、建议使用1uF 电容器、但该器件可与0.1uF 电容器一起工作时保持稳定。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    谢谢! 当使用0.1uF 电容器时、有效电容会降低温度和直流偏置。

    为了实现稳定运行、器件接受的有效电容值至少是多少?  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    感谢您考虑电容器和电容之间的差异。 这已证明在电容为0.047uF 时是稳定的。  

    澄清这一点总是很好的。

    此致、