This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:这是不是有的、还是我们可以为焊球提供引线式版本的器件(例如、Sn63)? 如果没有、在使用 Sn63重新对该器件进行配重时是否存在任何问题?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824273/lmzm23601-does-this-come-or-can-we-get-this-part-in-a-leaded-version-for-the-balls-sn63-for-example-if-not-is-there-any-issue-in-re-balling-this-part-with-sn63

器件型号:LMZM23601

我们有引线焊料要求、想知道该器件是否可以提供、或者我们是否可以在引线焊球版本中获得该器件(例如 Sn63)? 此外、在使用 Sn63重新对该部件进行配重时是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我将与质量工程师联系、以查看此重新配重流程是否可能是一个问题。 到目前为止、LMZM23601仅采用 USIP 封装、不提供引线式版本。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    LMZM23601是一款采用 LGA 焊盘图案的 microSIP 封装(无 BGA 中的焊球)。 器件上的焊盘具有 ENIG 涂层。 它们可以焊接 SnPb 或无铅焊料。

    谢谢、
    Denislav