This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:16引脚1引脚的泄漏电流

Guru**** 2505835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844367/uc2854-leak-current-of-16pin-1pin

器件型号:UC2854

尊敬的所有人:

我们的客户正在尝试测量16引脚(GTDRV)和1引脚(GND)之间的泄漏电流。

在评估产品时、您是否测量引脚1和引脚16之间的泄漏电流?

如果您正在测量、我希望您告诉我该值。

(如果未测量泄漏电流、但测量了引脚1和引脚16之间的电阻、请告诉我该值。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    从 GTDRV 到 GND 的泄漏电流不是测量参数。

    我所能做的就是参考数据表中的内部方框图。

    您可以看到、驱动器输出上的任何泄漏电流都将从图腾柱驱动器上 NPN 的集电极流向 GTDRV、并从 GTDRV 流向图腾柱 PNP 上的集电极。
    由于这些收集器节点不可从外部访问,因此无法测量 ATE 期间的泄漏。

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    感谢你的答复。

    我与 TI-CQE 讨论了该器件的问题、并听说在进行运输检查时测量了泄漏电流。

    在 ATE 发生时、我认为该器件还会执行引脚对引脚泄漏测试和开路/短路检查。
    此时、是否间接测量了引脚16和1之间的泄漏电流?

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    谁是 TI 向您讲述此内容的人?
    您还声称设备存在什么问题?
    最好是尽可能多地获取有关此问题的信息、并重新与此人建立联系。

    此致

    John