This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:所需输出12v@1.5A

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824493/tps92314-required-output-12v-1-5a

器件型号:TPS92314

您好!

我想将此部件用于我的 LED 驱动器应用。

输入电压= 100VAC 至270VAC

输出电压= 12V

输出电流= 1.5A

请提供符合我要求的原理图和变压器详细信息

此致

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们不会在 E2E 上详细介绍设计。  您可以使用我们的 EVM 的数据表和示例作为设计的指导线。

    谢谢 Tuan