This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700:电感器选型

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820643/tps63700-tps63700-inductor-selection

器件型号:TPS63700

尊敬的先生/女士:

我的要求。

VIN = 5V

VOUT =-5V (必需)、+/- 3%

Iout = 50mA  

我选择 了 TPS63700 IC、用于从正电压生成负电压、并 适用于电池应用。  

如图2所示的应用电路。 应该足以满足我的要求。 但是、在为电感器选择进行设计计算时、我会得到以下值、

平均 L 电流= 125mA、

L 纹波电流20%= 0.2* 125mA

                 = 25mA

L 值= 72.4uH

L 纹波电流80%= 0.8* 125mA

                 = 100mA

L 值= 18uH

 数据表中建议的电感器值不匹配。 请说明使用的价值,因为差别很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EASHWAR:

    感谢您的提问。 因此、请小心进行测试。  

    负载电流很小。 因此、很难以较小的比率限制电流纹波。 实际上、请注意、在轻负载时。 转换器具有 PFM。 它将在 DCM 期间进入 PFM。 详细信息可在数据表的7.4.3中查看。

    如果您对输出电压或开关频率的精度没有特殊要求、我建议您仅使用数据表中的推荐参数。 如果没有、请与我们分享更多详细信息。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar:

    我想知道我是否还有其他可以支持的东西。 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar:

    这进展如何? 我将关闭该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。