This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:元件故障

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820920/tps61071-component-failure

器件型号:TPS61071

在使用 TPS61071DDCR 升压转换器的10个单元中、我发生了3次故障。  该器件发生故障、VOUT 接地短路、并从具有~0V 输出的电源汲取大约1A 的电流。 转换器的电源由 MCU 开关 HS MOSFET 控制。 一些器件已经历了数百次循环通电、但未出现故障。 更换故障设备后、更换的设备似乎始终如一地工作。 电源来自3.5V 锂电池或测试3.1V 工作台电源时。 数据表中似乎没有任何特殊的上电要求、并且遵循了一般准则。  

是否有任何关于失败原因的思考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liliam:

    您可以向我们分享更多详细信息吗?

    例如:

    布局。

    2. Vin、Vout、SW 的波形与负载。

    3.请检查焊接是否良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    下面是布局顶层的屏幕截图、下面是实心接地层。

    您是否希望在启动时或恰好在最大负载下等条件下出现这些波形?

    焊接良好。

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的分享。 根据布局、我担心从 Vin 到电感的道路是可怕的。 电感后面有一个大纹波、它将影响其他信号。 我强烈建议您遵循数据表的布局指南以及 Cout 的设计。

    请添加带负载的波形、以检查它是否导致根部损坏 IC。 否则、我们可能需要进行更深入的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我想知道我是否还有其他可以支持的东西。 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    这进展如何? 我将关闭该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。