This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:SDA 线路卡在低电平。

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845330/tps2388-sda-lines-stuck-low

器件型号:TPS2388
主题中讨论的其他器件: ISO1541

您好、先生、

根据我们的应用、我们将 TPS2388 IC 用于 PoE 通信。 我通过非隔离系统(即 SDAI 和 SDAO 短接在一起)连接了 PSE 控制器和微控制器。 如果我将 SDAI 和 SDAO 短接至 SDA 线路、则当时我的 SDA 引脚一直处于低电平。 即使我也在 SDAO 线路上提供10K 上拉电阻。

我隔离了 PSE 控制器和微控制器之间的 I2C 连接、由于上拉、I2C 两个引脚都变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我们过去在该配置中使用过 PSE 控制器、但没有任何问题。 为了给您提供一些背景信息、我们使用 SDAO 将 SDAI 短接、并使用连接到隔离器的4.7K 电阻器将其上拉至3.3V 电源轨。 我们使用的隔离器是双向隔离器 ISO1541。 这种情况很好、我们能够使用 PSE GUI 读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了这个问题。 由于 VPWR UVLO、SDAO 线路变得较低。