请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2388 主题中讨论的其他器件: ISO1541
您好、先生、
根据我们的应用、我们将 TPS2388 IC 用于 PoE 通信。 我通过非隔离系统(即 SDAI 和 SDAO 短接在一起)连接了 PSE 控制器和微控制器。 如果我将 SDAI 和 SDAO 短接至 SDA 线路、则当时我的 SDA 引脚一直处于低电平。 即使我也在 SDAO 线路上提供10K 上拉电阻。
我隔离了 PSE 控制器和微控制器之间的 I2C 连接、由于上拉、I2C 两个引脚都变为高电平。