This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:数据表问题

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823087/tps62060-datasheet-question

器件型号:TPS62060

大家好!

我对"TPS62060"数据表有疑问。

Q1)
SW 端子的绝对最大额定值在该器件的数据表中被描述为-0.3V 至7V。
在同一文档中、图15中的 SW 波形下冲超过-1.0V。
"图15"是否是错误?

Q2)没有问题吗?
(在我的目标波形处的 SW 波形中、观测到的电压为-1.0V)

问题3)
该端子是否具有按交流特性分类的电压规格?
(例如:短时间过冲和下冲)

备注:
在我们公司评估的基板上观察到相同的电压电平、因此我们想判断是否存在问题。

(在 SW 波形中观测到的值为-1.0V)

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大值是直流规格、您在图15中-1V 时看到的是1ns 的时间、因此无需担心器件功能。 我们没有此器 件的交流特性规格。此下冲(-1V)是由于低侧的体二极管加上与高侧导通和寄生效应相关的振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso - San

    非常感谢。

    您的评论:"无需担心-1V 下冲电压"

    这些信息是否得到保证或没有得到保证?

    请答复其他意见。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流特性也取决于布局、我无法保证 D/S 中未报告的规格 通常情况下、-1V 电压下的持续 时间小于10ns 是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso - San

    感谢您的合作。

    ”SW-PGND:下冲电压:-1V 10ns”

    我理解该信息是一个参考值。

    此致