This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:欠压锁定

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823239/bq24195-under-voltage-lockout

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:BQ2970

尊敬的先生/女士:

 为什么 VBAT_UVLOZ 为2.3V?

18650等大多数使用的锂离子电池不能在2.5V 以下使用、建议在3V 以上使用。

还是该充电器不适合 18650电池?

如果不适合,哪一个适合在 Farnell 销售?

此致、

Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    大多数充电器具有非常低的 VBAT_UVLO 阈值、 不用于 提供初级过放电保护。  充电器希望电池组具有保护器电路、以防止过度放电和过压。   VBAT_UVLO 是过放电保护的最后一种方法。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    因此、没有将充电器和保护功能集成到1个 IC 中的解决方案?

    如果是、什么是好的替代方案?

    如果不是、建议为该充电器使用哪种保护 IC?

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    TI 没有此类器件。  保护器与充电器无关。  BQ2970系列受欢迎。   

    此致、

    Jeff