This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:有关 UVLO、RST/EN、AIN 的问题

Guru**** 2797575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823392/ucc21750-questions-about-the-uvlo-rst-en-ain

器件型号:UCC21750

您好!

1.数据表第20页:VEE UVLO 的-3V 阈值电压、具有400mV 迟滞。 这是否意味着 VEE 必须低于-3V?   

我处于电路设计阶段。 首先、我使用了可提供20V 和-5V 电压的电源、这对该驱动器很好。 然后、我找到最大值 我们 Infineon SiC MOSFET 的 VGS 为20V、因此我必须为 VDD 使用15V、相应的 VEE 为-3V。 我回来检查该驱动器、发现该驱动器的 UVLO VEE 为-3V。  我们已经购买了此驱动程序和 Infineon 器件、必须使用它。  如果 VEE 必须低于-3V、我必须找到另一个电源。

2.数据表第3页:RST/EN 有两个用途。 我可以将其同时用于这两个目的、还是只能选择一个?

a.启用或关闭驱动器、无驱动输出。  

b.重置 FLT 引脚上发出的故障信号。

那么、当它为低电平有效时、FLT 信号清零、驱动器被禁用? 我很困惑。

3.数据表第24页:在器件中实现了 AIN 引脚内部电流源 Iain 以偏置外部热敏二极管或温度感应电阻器。  

请参阅下面的内容。 RTH 集成在 SiC MOSFET 模块中的灰色块中、有两个称为 NTC 的端子。

a:如果 RTH=5k 欧姆、RTH 两端的电压= Iain * RTH =200uA* 5000k=1V。 对吗?  如果正确、则 RTH 需要2.5k Ω 至22.5kHz 的电压来满足0.5V 至4.5V 的 AIN 电压。  或者我的原理图连接错误?

B. AIN 与 APWM 之间的关系是什么? 如何使用这些引脚监测温度?

数据表仅提供三种特殊情况 、未实现= 0.5V、2.5V、4.5V。 我可以用一种情况来设置最高温度、但无法监测温度。

谢谢、

红梅湾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei、

    感谢您的提问。 请参阅以下我的回答:

    该器件未实现 VEE UVLO。 该句子将在完整版此器件的最终数据表中删除。

    2. nRST/EN 引脚同时用于这两种用途。 在正常运行时、应通过一个10kohm 电阻器将引脚上拉为高电平、以启用驱动器(如果保持悬空、则该引脚具有一个内部下拉电阻器、从而禁用驱动器)。 如果发生故障、您将下拉 nRST/EN 大于800ns 以重置故障。  

    3.您的连接正确。 AIN 的电压取决于 RTH*Ian。 APWM 是频率为400kHz 的占空比输出。

    数据表的第9页给出了0.5V 至4.5V 之间的关系、AIN 电压和 APWM 占空比之间的关系是线性的。 换句话说、公式可以表示为:APWM_Duty =-20*V_AIN+100、其中 V_AIN 是 AIN 的电压、APWM_Duty 是 APWM 的输出、以%表示。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Audrey。