请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2060A 您好!
在您的网站中,我们可以看到 :电池容量(最大值)= 10.00mAh。
但是,在数据表中,我们可以阅读“FullChargeCapacity()(0x10);[0x10]" 段落(第31页): capacity_mode;范围: 0-65,535 mAh。
您能否确认 BQ2060a 组件的最大容量?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.