This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:最大容量

Guru**** 2505845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844634/bq2060a-maximum-capacity

器件型号:BQ2060A

您好!  

在您的网站中,我们可以看到 :电池容量(最大值)= 10.00mAh。

但是,在数据表中,我们可以阅读“FullChargeCapacity()(0x10);[0x10]" 段落(第31页): capacity_mode;范围: 0-65,535 mAh。

您能否确认 BQ2060a 组件的最大容量?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    监测计可实现高达32Ah 的容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

    但是、我们如何获取这些信息呢?

    我是否阅读了错误的文档?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    文档未列出容量、它列出了最大值。 网站提到容量。