This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:TPS51218:热阻参数 Θjc &安培;Θja

Guru**** 2506485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844263/tps51218-tps51218-thermal-resistance-parameters-jc-ja

器件型号:TPS51218

您好、先生、

您能 Θjc Θja TPS51218的 μ C 和 μ C 信息吗 ?

我的客户需要这些信息才能将 TPS51218构建到他们的系统中、或者他们无法在他们的系统上使用这些信息。

请帮助将这些信息添加到规格中。

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick

    您可以根据“耗散额定值”表评估热性能, 由于它是控制器,我相信会产生更低的温升。

    如果你需要 Rthja...确切地说,我将在中国国庆节之后检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    请参阅下面的热模型结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    49.9.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    61.5

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    24.9.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    1.3.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    25.1.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    11.3.