This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010是否满足客户要求?

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844010/tps55010-is-tps55010-feasibly-for-customer-requirement

器件型号:TPS55010

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

TPS55010是否可行且低于客户要求?

℃范围:0~100 μ V

负载:0~180mA

输出电压:±5%

输入5V

输出:9V

如果客户从二次方获得反馈,是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    该器件可能支持客户规格、但需要确保 Tj 不超过150度。 C 的值。

    如果次级输出用于电压反馈、则会使初级到次级隔离的目的失败。 在任何情况下、如果可能、我都会返回给您、以便使用 Vsense 的次级输出。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel-san

    谢谢您的回复。

    问题1.

    我们能否根据客户要求的规格模拟热性能?

    问题2.

    如果使用 opt 从二进制反馈到初级反馈、隔离效果仍然不会好。

    您认为下面的工作原理是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我将向您发送一封电子邮件、详细讨论客户的请求。 因此、我将关闭该线程。

    此致、

    Excel