This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:串联谐振电容器电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844313/bq51003-series-resonant-capacitor-voltage

器件型号:BQ51003

尊敬的 e2e 支持:

我们没有找到任何有关串联谐振电容器电压要求的信息。

我只能在我们的 EVM 配套资料中找到50V 值。

例如、您能否确认只有10V 的电压合适?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    串联谐振电容器将在启动期间看到电压应力、负载瞬变、充电期间的物理运动等。  如果可能、请使用50V 器件。

    对于 BQ51003等低功耗应用、最低建议电压为25V。  

    10V 过低、不推荐使用。