This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063A

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821647/ucc28063a-ucc28063a

器件型号:UCC28063A

你(们)好

以下波形在交流90V 下显示
我不认为这是 OCP。
 问题是什么?
需要改进的调试点是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 UCC28063A 交错 PFC 控制器。

    您显示的输入电流波形(蓝色)中"陷波"的最可能原因是"Cin"值对于 PFC 输出中消耗的功率级别而言太大。  Cin 是位于二极管电桥后面的输入电容器。  只要线路过路周围的线路电流为零、这意味着 Cin 会将内部电压保持在高于线路电压的水平、因此不会从线路上拉电流。   较小的 Cin 值将会减少这种情况。   

    为 Cin 选择一个值、以在满负载时获得可接受的波形。  由于 Cin 是一个在满负载时进行优化的固定值、因此请注意 、由于同样的原因、电流中的这种陷波很可能在较轻负载时再次出现。

    但是、请注意、较小的 Cin 也可能影响差模传导 EMI 噪声水平。  Cin 两端的开关频率纹波电压将以较小的值较高、因此 请务必在降低 Cin 后重新检查 EMI 滤波器性能。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。

    我按照您的建议使用了较小的 Cin 值。

    但事实并非如此。

    还有其他调试点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、Cin 的价值没有提高。  我之前没有认识到它、但现在我看到开关波形(黄色波形)表示半桥配置、而不是通常的交错相位。  在这种情况下、Cin 的行为方式不同。

    接下来、我看到第一个负半周期中出现的第一个陷波(蓝色)对应于过零后短暂缺少切换(黄色)。  大多数其他陷波位于正半部分、没有显示相应的开关波形。

    但是、由于开关似乎停止、然后突然启动(黄色)、这可能是由几种故障引起的。
    由于陷波出现在两个半周期(蓝色)上、我猜这不是仅 B 相的问题。 因此、将停止相位 A 和相位 B 开关的故障。 由于恢复时间不长、我假设不是将 COMP 放电至20mV 以重新启动的带电器故障之一。 因此、它必须为过流(OC)或高过压(HIGH_OV)。 这两种故障都可以关闭到两个相位的切换、并快速恢复到切换。  (请参阅 UCC28063A 数据表方框图第14页和图33第26页。)

    由于负陷波显示没有开关,因此如果故障是过流,我希望正陷波显示电流尖峰。 由于黄色波形中没有任何 OC、我怀疑您的输出电压会触发 HIGH_OV 故障。 请检查您的系统操作以查看情况是否如此。

    过压可能是由电压环路对瞬态负载阶跃响应过快和/或输出电容不足引起的。 如果您的负载具有周期性阶跃、重复接近线路频率或线路频率的低谐波、则情况尤其如此。

    此致、
    Ulrich