This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280:帮助推荐合适的 IC 或新器件:适用于硅阳极材料的电池,此电池必须与具有旁路功能的 IC 一起使用。

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256, TPS61282D, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819929/tps61280-help-recommend-the-right-ic-or-new-device-a-battery-for-silicon-anode-materials-this-battery-must-be-used-with-an-ic-with-bypass-function

器件型号:TPS61280
主题中讨论的其他器件:TPS61256TPS61282DTPS61099

您好,

我们目前正在评估一种新材料、一种硅阳极材料电池。 此电池必须与具有旁路功能的 IC 配合使用。 否则、电池电压过低。 如果电池正常、则将使用采用此技术的电池。 使用此 IC;
电压为2.5-4.4V、系统需要高于3.5V 的稳定电压、且输出电流不超过1A;
因此、我们需要电池前端升压、电池电压高于3.5V 旁路、将电压升至3.5V 以下;
查找以下内容:
TPS61256频率为3.5MHz、Iq 更大、更便宜
TPS61280的频率为2.4MHz、IQ-2uA、价格略高
帮助推荐合适的 IC 或新器件;

非常感谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    感谢您的提问。 我对您的要求有点困惑。 请帮助您查看以下内容:

    1.2.5V 至4.4V 的输入电压、Vout>=3.5V。 输出电压是否高于3.5V 无关紧要、对吧?

    TPS61256是5V 固定输出电压。 恐怕没有3.5V 输出电压版本。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Vin 电压为2.5-4.4V、系统需要高于3.5V 的稳定 Vout 电压、且输出电流不超过1A;

    因此、我们需要电池前端升压、电池电压高于3.5V 旁路

    该电池必须与具有旁路功能的 IC 配合使用,TPS61280是否 是最佳电池?

    请 帮助推荐合适的 IC 或新器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您是否检查过我之前提到的内容? 如果正确、则可以使用 TPS61280。

    如果您可以确认精确的负载条件、我们可能有更好的选择、电流限制不是很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下升压转换器 TPS61282D。 通过将 VSEL 引脚设置为逻辑高电平、将 Vout 设置为3.5V。 该部件具有直通模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否 可以 使用 TPS61099或 TPS610995?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61099电流限制最小规格为0.8A、不够高、无法为您的应用提供足够的输出功率。