This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:我要激活升压模式

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855797/lmg3411r050-i-want-to-activate-boost-mode

器件型号:LMG3411R050
降压模式工作正常、但在升压模式下工作时、只需连接输入电源、cc 即可加热 FET。 我制作了一个通用同步降压转换器电路、并在输入端的200V/100uF 输出端放置了一个80V/660uf 的电容器。 我想分析降压模式和升压模式、但我想解释一下如何激活升压模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong Sung、您好!

    从降压模式切换到升压模式无需执行任何操作。 只需反转转换器两侧的输入和输出源以及负载即可实现这一目的。 谢谢!

    此致、