This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:两相配置的预期效率

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855786/tps65279-2-phase-configuration-expected-efficiency

器件型号:TPS65279

数据表显示了12V 至5V 转换时95%的效率。 这适用于单相设计吗? 该器件两相配置的预期效率是多少?  

感谢您的任何意见!  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我认为曲线适用于单相。 对于两相、将略低于95%。

    谢谢、

    Lishuang