This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707问题。

Guru**** 2511885 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822368/tlv707-tlv707-question

器件型号:TLV707

您好、先生、

这是规格。 从 TLV707中可以看出 VIH 的定义有问题,您可以看到 VIH 是0.9至 VIN,这是否意味着 EN 不能高于应用 VIN 电压或 VIN 建议的工作电压2V~5.5V? 如果 VIN=3V、EN=3.3、这里有问题吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果 Ven=3.3V 并且 Vin=3V、则不会有任何问题。 在 EC 表中、我们之前发布的一些器件在 VIH 最大值中列出了 Vin、因为通常情况下、如果客户不主动控制该引脚、则他们会将 Ven 连接到 Vin、但如果拉高、这不是问题。