This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:如果在 LMR14020等异步降压稳压器中、续流二极管变为开路、则 O/p 的行为将如何

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853248/lmr14020-if-in-a-asynchronous-buck-regulator-like-lmr14020-freewheeling-diode-becomes-open-circuit-then-how-the-o-p-will-behave

器件型号:LMR14020

大家好、

我正在使用 LMR14020等异步稳压 器、该稳压器在 SS 引脚(即输出电压引脚)处有一个续流二极管。 如果续流二极管损坏,用于在高侧 MOSFET 关闭时对电感器放电,则 O/p 的行为将如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    o/p 电压引脚是指什么? 这是否也是 SW 引脚而不是 SS 引脚?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    O/P 引脚为 SW 而非 SS、我还创建了一个具有校正功能的类似线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果续流二极管开路、则输出将无法正确调节。 如果续流二极管短路、则问题越多、则 IC 高侧 MOSFET 可能会发生潜在的损坏

    谢谢

    -Arief