This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:使用肖特基而不是外部晶体管

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821682/lt1054-using-schottky-instead-of-external-transistor

器件型号:LT1054
使用时产生负电压、如数据表 P23图所示。 30、 LT1054需要使用外部晶体管来防止 Vout 在启动期间被拉至 GND 之上。 在 Vout 和 GND 之间使用肖特基二极管而不使用外部二极管是否存在任何问题? 我能否知道 LT1054中的基板二极管规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  肖特基二极管无法防止出现此问题、因为该引脚仍可拉至高于 GND 的一个二极管压降。  晶体管可防止其变为>0V。   因此、安全的方法是使用晶体管、如图30所示。 它只需要一个小信号晶体管。   顺便说一下、基板二极管规格不可用、因为我们不会描述寄生器件的特征。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 感谢您的回复。 >晶体管可防止其变为>0V。 是的、但我猜如果我选择的 Vf 较小的 Vf 肖特基二极管 Vf 更小、它将会工作。 >顺便说一下,基板二极管规格是不可用的,因为我们不会描述寄生器件的特征。 好的。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    感谢您的理解。 您真正需要知道的是基板二极管的最坏情况下最小 Vf、这就是我们无法指定允许您安全选择外部二极管的原因。

    此致、

    Youhao