This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240 EN 引脚关闭输出问题

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821035/tps54240-tps54240-en-pin-off-output-problem

器件型号:TPS54240

大家好、

当我使用 TPS54240时、EN 引脚接地后、仍将有1.8V 输出。

请检查随附的原理图。 谢谢。

这是正常的吗? 为什么?

此致

Kevine2e.ti.com/.../123.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    电源是否连接到任何负载? 假设您为电路板加电、然后将 EN 拉至低电平。 输出电压将从输出电容器和反馈电阻分压器缓慢放电。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出将具有1.8V 电压、包括负载和空载。
    现在、我必须在导通 Vin 之前通过 MOSFET 开关关闭、这是正常的吗? TPS54240是否存在这种现象?

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您是否说您正在使用 Q821来关闭器件、以便1.8V 电压下降、然后再加电? 您是否在多个单元中测试过这种情况?

    您能否提供启动、断电的波形以及您正在处理的问题(无负载和有负载)的一些波形。 请提供输入电压、输出电压、EN 和 SW。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的,使用 Q821关闭器件输出,因此输出没有电压输出。

    输出没有电压输出、否则、根据此处的电路、当 EN 关闭时、输出将具有1.8V 输出。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好的、我明白了。 您能否确认您在各个器件上看到此问题。 您是否还可以提供请求的波形?

    谢谢、

    Ethan