This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:强制寄存器定期限制输入电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821611/bq24195-force-register-to-limit-input-current-periodically

器件型号:BQ24195

每次插入输入电源时、我都需要将输入限制电流设置为500mA。 默认情况下、限流设置为100mA。

定期强制 reg00 2:0是否存在问题? 是否有时间限制? 是否有建议的最短时间? 始终修复该值是危险的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、输入电流设置为100mA。 主机必须在启动时更改此设置。 此外、默认情况下启用看门狗、以每40秒将充电器设置重置为默认设置。 主机必须在启动时将 reg05 5:4设置为00、以禁用看门狗计时器。 最后、您需要通过将主机设置 reg07 7设置为0来禁用 D+/D-检测。 在任何时间长度内、将输入电流限制设置为500mA 都不会出现问题。

    谢谢、  

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我能否通过主机每分钟强制该寄存器(Reg0 2:0)达到500mA、以确保限制电流始终为500mA? 当电源输入关闭并返回时、BQ24195会将限制设置为100mA、因此我希望定期强制该寄存器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的解决方案应该可以正常工作。 还应考虑在保持降压模式时通过设置 OTG =高电平来设置 IIN 限制。 数据表的表2对此进行了说明。

    谢谢、

    Ricardo