This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821328/tps61194-tps61194

器件型号:TPS61194

您好!

我已经使用 TPS61194构建了自己的评估板、用于完成第一步。

I integratet 4条线路、带12个 LED (VR=2、8V@10mA)。

首先:一行 Uout=35V/ISET=10mA (1个输出) => LED 点亮大约30秒、然后熄灭(无故障指示灯)

第二:两行 Uout=35V/ISET=20mA (1个输出)=> LED 点亮大约30秒、然后它们熄灭、当我启用驱动器时、故障 LED 立即亮起...

我更改了输出(从1到4)相同的过程.... 相同的结果!??

原因可能是什么?

提前感谢。

Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulli、

      请上传您的原理图并显示您的电源电压。 请提供每个条件的详细连接。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您会看到原理图的缺点-紫色圆圈是我选择的连接。 我的电源电压为12V。

    因此、我用12mA 的两条线重复测试-我在前面的第一个问题中描述了一些结果。

    谢谢、此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulli、

       使用一个或两个 LED 测试时、如何处理未使用的通道? 您是否已将未使用的 OUT 通道连接到 GND? 在进行测试时、输出电压设置如何?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、我将未使用的输出连接到 GND。

    输出电压(升压)设置为45V -实际值约为37V。

    此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulli、

      另一个建议是、您可以将灯串上的一些 LED 短路并再次进行测试、无论闪光现象是否仍然存在。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我测试了您的建议-但没有不同的行为!

    它是一样的…

    此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulli、

       好的、我只有两个建议:1. 您能否为该现象提供一些波形(Vout、Vsw 和流经电感器的电流)。 申请 TPS61194 EVM 并使用我们的 EVM 进行测试。

       由于我没有看到硬件和波形、因此我需要帮助进行调试有点困难。  

    此致

    肖恩