This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:如何选择额定最大电流

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS54292, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853979/tps25942l-how-to-choose-the-rated-maximum-current

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件: TPS54292TPS25982

您好!

该器件用于客户的电路板。 Vin_min 为11.4V、Pin_max 为56W。 因此最大输入电流为4.9A。 TPS25942L 专为最大输入电流5.2A 而设计。 我的问题是:

 TPS54292L 是否能够 以 0.3A 的裕度满足此要求?

2.电流裕度通常应该是多少? 20%? 30%?

2.如果 TPS54292 不是合适的选择、哪一个最合适?  客户更喜欢引脚对引脚器件。 我搜索过但没有引脚对引脚器件。 需要您确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    欢迎使用 E2E!

    您应将电流限制设置为至少比最大负载电流高10%、以使负载电流不受限制。 因此,对于4.9A 的最大负载电流,电流限制应在4.9*1.10=5.39A,比建议的连续电流高100mA。 我们尚未评估超过5.2A 的器件、这可能会影响器件寿命。

    器件预计在额定电流下运行的时间是多少? 最高环境温度是多少?

    遗憾的是、没有支持更高电流的引脚对引脚器件。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    通常、额定工作电流为4.7A、环境温度为65°C。 我推广了 TPS25982、客户已接受。 感谢你的帮助。