This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:图28 D1并联二极管

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854245/ucc28019-figure-28-d1-parallel-diode

器件型号:UCC28019

大家好、

我对数据表图28中的 D1有疑问。
在图28中、有 D1/1N5406与 L1/C064154LF 和 D2/CSD04060并联。

这里的问题是、该 D1如何用于该电路、当存在/不存在 D1时、有什么优点/缺点?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    在控制器启动之前、二极管 D1会对输出电容器进行预充电。

    使用 D1时、输出充电至交流输入的峰值。

    这意味着 MOSFET 和升压二极管上的应力更小

    这还意味着启动时间更快。

    此致

    John