This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8720:PD 值计算

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820363/lp8720-pd-value-calculation

器件型号:LP8720

你(们)好

当 LP8720的所有 LDO 输出均假定为1.8V 时、我可以假设的最大电流是多少?
我是否必须像原始 LDO 计算那样为每个通道添加 PD =(Vin-Vout) xIout?
如果是、您能否检查我的公式是否正确?

条件
VIN = 3.5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0.3A
R? Ja = 45°C/W、TJ = 50°C

PD =(VIN - VOUT) x Iout
         (3.5-1.8) x 0.3 = 0.51
4通道 LDO PD = PD x 4通道= 2.04

P =(TJ-TA)/R? Ja
TA (MAX)=(PXR? Ja)- TJ
                  =(2.04 x 45)- 150
                  = 58.2.
总之、设计可在 TA 58.2°C 或更低温度下进行。
上述计算是否正确? 未使用 DCDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    这是一个合理的近似值、但热性能也在很大程度上取决于布局和 PCB 工作温度、而不仅仅是结至环境电阻。  

    正确的做法是、应将每个 LDO 的功耗与稳压器中的总功耗进行组合。 器件中还会有一些额外的静态电流、但与 LDO 中的损耗相比、这些电流应该可以忽略不计。

    在这些条件下、对于持续的最大负载电流、总功率耗散在大约2.04W 时是正确的。

    此致、

    Rick S.