This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084ISC-5.0/NOPB 引脚排列问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853271/lm1084-lm1084isc-5-0-nopb-pinout-question

器件型号:LM1084

大家早上/下午/晚上都很好、

我正在进行设计、并计划使用  DigiKey 的 LM1084ISC-5.0/NOPB 稳压器。 我查看 了数据表 、注意到数据表第三页的图显示了不同器件版本的引脚排列。 对于 SMT 版本(我将使用的是这个版本)、将选项卡列为一个名为"Vout"的节点、并且三个引脚的中间标记为"output"、这意味着选项卡和引脚是两个不同的节点、如果是、这是真正的输出电压。 查看数据表的其余部分、图11将输出列为"输出"、但图12列出了输出。 我想假设引脚和选项卡是相同的节点、但不想在这种假设下对整个设计造成风险。 有人有什么见解吗?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    "输出"和"输出电压"指的是相同的东西。

    这些实际上是封装上连接到内部电路 Vout 的2个引脚。

    标签的较大焊盘面积提供了一个更好的输出节点来承载更多电流、这说明了第20页的数据表中的指导。

    谢谢、

    斯蒂芬