请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 您好!
晚上好。
感谢您对最后一个查询的支持。
稍后、我们开发了 s124 MCU 与 BQ27742之间的 I2C 接口代码。
现在、我们可以读取器件 ID、固件 ID、温度、电流、电压等
现在、我们需要使用新的设计容量等配置器件
为此、我们计划参考 BQ27741示例代码并对 BQ27742器件进行类似的更改。
在 BQ27741器件 中、SET_CFGUPDATE 子命令 CONTROL (0x0013)进入 配置更新模式。
在 BQ27742中、器件缺少上述命令、 同时也缺少配置更新模式。
因此、请提供该器件。
此致、
Umesh