This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340MP-5.0输入电压范围

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819693/lm340-lm340mp-5-0-input-voltage-range

器件型号:LM340

您好!

 该器件的数据表建议在7.5V < Vin < 20V 的电压下运行。 是否有人有过从 更高的电压轨运行此器件的经验? 我希望使用大约+25V 甚至高达30V 的电压。 这会对运行特性产生什么影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    PDS 显示了一些推荐的 VIN/VOUT 组合示例。 器件的绝对最大输入电压为35V、只要您保持低于正常值即可。 话虽如此、在使用线性稳压器时、需要注意的关键事项如下:

     1.功耗:稳压器消耗的功率将为 VIN*IQ+(VIN-VOUT)*ILOAD。 因此、您需要查看输出电压和负载电流、以查看耗散的功率。

    2.热上升:如果将功率耗散*RJA 相乘,则可以得到裸片(接线 J)温度上升到高于环境温度(A)的估计值。 RJA 基于您使用的封装。 请注意、该数字基于 JEDEC 标准-高 K 电路板。 RJC 数可用于确认应用中的双热上升。

    3.最大绝对值:确保在任何一组条件下都不会超出器件的绝对最大额定值。

    下面是一份详细讨论 LDO 热效应注意事项的应用报告: http://www.ti.com/lit/an/slva118a/slva118a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢!

    谢谢