This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045DSQT

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819126/bq24045-bq24045dsqt

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040

尊敬的先生/我、

我们在下面善意地询问对电池充电 IC BQ24045DSQT 进行重新分级。

1) 1)我们是否可以使用 BQ24045充电 IC 在不检测电池的情况下运行定制器件?

2) 2)器件处于挂起状态的过压充电电压。

Explain scenario, We charged our device overnight at standby mode and will no longer power up then after facing charging and locking up issue. at that time we observed at battery voltage 4.3V our device is in hang condition. one more thing we observed glitching battery mounting and unmounte condition

请解释为什么电池充电 IC 会在过压、通宵充电的情况下锁定设备。

如果您有任何疑问、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您将问题发布到论坛。

    "1.我们是否可以使用 BQ24045 充电 IC 在不检测电池的情况下运行定制器件?" -- Bill J --我们没有电池检测功能的定制器件。  

    "2)我们的器件处于挂起状态的过压充电电压。" -- Bill J --您能提供有关此测试和结果的更多信息吗?  请注意、BQ24045将为电池充电至4.35V、因此预计电池上的电压为4.3V。  BQ24040是一款类似的器件、可为电池充电至4.2V。