This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:TPS560200

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818096/tps560200-tps560200

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件: TPS561201

我们使用 TPS560200将10V 降压至5V。

我们按照数据表应用电路中给出的指南构建了原理图。

生成的5V 电压被馈送到 TLV1117LV33DCYR、而 TLV1117LV33DCYR 又为峰值电流要求为900mA (短时脉冲波形)的 GSM 调制解调器生成3.3V 电压。

 在 TLV1117LV33DCYR 的输出端、两个1000uF 电容器用作负载电容器、以支持短持续时间电流要求。

在某些情况 下、我们观察到 TPS560200的输出电压未达到5V、并被锁存至大约2.2V。

当在示波器上观察到输出波形时、输出在2.2V 和0.7V 之间波动。

使能引脚保持开路。

请建议任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    根据您的描述、TPS560200应具有过流保护。 由于您的峰值输出电流为900mA、因此最佳方法是更改为1A DCCD、如 TPS561201。 但是、它将要求您更改布局。  

    您可以尝试其他两种方法、但可能无法完全解决问题:

    1) 1)选择较小值的电感器  

    2) 2)将输出电容降低到低于500uF