This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1电源输出不稳定

Guru**** 2507125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817303/tps62065-q1-power-output-unstable

器件型号:TPS62065-Q1

您好!  

我的设计信息如下。

器件:TPS62065-Q1

输入电压:5V

输出电压:2V

输出电流:大约500mA

温度:25°C

原理图如下所示。

当我测量 FB 引脚的电压、或者 在   该引脚上放置一个手指或任何其他导体(例如示波器的探针)时、它将 会异常工作。

我已经做了一些更改、例如更改模式以修复频率模式、添加输入和输出电容器、降低 FB 上升和下降分辨率、但问题仍然存在。

我已经测试了 PWM 波形 、当修复 fraquecy 模式或省电模式时、PWM 信号不是很稳定。

您对此有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    FB 是电压反馈引脚、它是敏感引脚。 您可以测试 SW 引脚 和输出、以查看器件是否稳定、而无需触碰 FB 引脚。 此外、您还可以检查您的器件是否焊接良好且布局良好。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    是的、此引脚 很敏感。 但我需要执行一些硬件测试 、例如测量电压、因此我认为它应该运行良好。

    我已经测试了 SW 引脚、当配置为省电模式并修复开关频率模式时、PWM 波形看起来不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    一般来说、这种测试不会有问题、如果您可以将其发送给我、我可以帮助您查看原理图和布局。  对于焊接、测试探针和测试方法等外部因素、可能需要自行排除。 您 可以发送不稳定的 PWM 波形、我可以查看  以找到问题。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    由于我以其他方式与您沟通、我将关闭此项目。 谢谢。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。