This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PMP8380变压器问题

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP8380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817611/ucc2897a-pmp8380-transformer-question

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP8380

尊敬的先生:

UCC2897A 的 PMP8380参考电路 T2 (PA0801.004)写入75uH、但规格如下、写入153uH、正确吗?

PMP8380变压器数据表:  productfinder.pulseeng.com/.../SPM2007_52.pdf

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    75uH 值是原理图中的拼写错误、需要更正以确保准确性。

    正确的变压器参数在您友好地附上的脉冲工程 pdf 中进行了详细说明。

    感谢您指出这种差异。

    此致

    John