This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:SHDN 引脚能否执行软启动功能?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817310/lm2731-can-shdn-pin-do-soft-start-function

器件型号:LM2731

我看到 SC4503可以通过连接外部 RSS/CSS 上的 SHDN 引脚来执行软启动。  

LM2731可以做同样的事情吗?

https://www.semtech.com/uploads/documents/sc4503.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉、LM2731没有此功能。

    如果您仍想了解更多信息、我们可以通过电子邮件进行讨论。