This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25710:UCC25710支持的 PWM 调光频率最高可达?Hz

Guru**** 2505385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816883/ucc25710-ucc25710-maximum-support-pwm-dimming-frequency-to-how-many-hz

器件型号:UCC25710

UCC25710背光驱动器是我们客户的现有案例、可能需要高频 PWM 调光(最大25KHz)。 请帮助确认、此 IC 最大值支持 PWM 调光频率达到多少 Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    我需要确定谁是正确的团队来回答您的问题、请注意、他们可能在美国工作、明天会有公共假日、这可能会延迟任何回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY

    UCC25710控制器中没有任何固有特性会阻止 DIM 引脚在高达25kHz 的频率下运行。  

    但是、需要考虑系统级问题、以防止操作不当。  DSR 有一个设定的上升和下降时间、在这个时间内、建议每个至少有3个 PWM 脉冲、所以总共有6个 PWM 脉冲。  这可以在数据表的图18、20和21中看到。  建议 LLC 功率级工作频率足够高、调光频率可以满足此要求。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。