请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 尊敬的专家:
我使用 BQ24195EVM 测试器件功能。
但我对 EVM 和 BQ24195有一些困惑。
VBUS 工作电压不同、EVM 中为3.9V~6V、器件数据表中为3.9V~17V。
请帮我再次确认。 谢谢!
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.