This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:当组件未供电时、感测输入钳位至 GND 和低于0.3V。

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816610/tps3803-sense-input-clamp-to-gnd-and-below-0-3v-when-component-is-not-supplied

器件型号:TPS3803

尊敬的 TI:

您能不能说感测输入端的 ESD 钳位器件是否接地和/或 VDD?

如果 SENSE 输入限制为小于200uA、但电压为-2V @输入、则进一步提高。 如果输入钳位电流被尊重、我是否应该考虑 TPS3803将具有-0.3V 的内部钳位?

在未提供 TPS3803时是否也保证此行为?

我们是否应该将一个额外的外部钳位接地,或者是否没有必要?

感谢您的支持  

此致 JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、

    我们无法保证数据表中提供的任何工作条件之外的任何工作条件。 了解这一点后、我们可以深入了解器件设计、并检查是否存在从感应到 GND/VDD 的 ESD 保护。 对于我们过去针对同一主题研究过的类似器件、我们发现电流能力受接触焊盘而不是 ESD 结构本身的限制。 我必须向设计团队核实该特定器件、然后再与您联系。 请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们可以更详细地讨论这一点。 谢谢!