主题中讨论的其他器件:LM5158
大家好、TI 团队
我想设计 LM5158升压转换器、我们使用 FET 开/关来控制偏置输入、如下图所示。
我们需要防止必要时为 Vload 提供12V 电压。 因此、我使用来自 MCU 的2种类型使能信号、第一种是偏置电源防止信号、第二种是 UVLO 控制信号。
I)案例1:升压 enable1关闭&&升压 Enable2关闭&&为 PGOOD 提供3.3V 电压
测得的 Vload 为1.12V。
ii)案例2:升压 enable1关闭&&升压 Enable2关闭&& 3.3V 不提供给 PGOOD
测得的 Vload 为0.8V
2级共源共栅中的0.8V 是由 SW 引脚的内部 FET 引起的。
但我不知道为什么在 Cas1中测量1.12V、具体取决于 PGOOD 3.3V 电源。 请告诉我原因。