主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我想设计一种使用电源的反激式转换器拓扑、它可以在90V 至265V 交流电压下提供24V 和2A 直流输出。 我已经设计了一个使用 Tina TI 的电路、但是电路的输出在开始时为12V、并逐渐衰减至零。 该电路也已连接。 请帮助我设计一个稳定的电路、为我提供恒定的24V 电压。
此外、我还将参考一个 pdf、以供您参考、该器件使用同一电路设计了4V 电源。 但我需要的输出是24V 和2A 直流。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想设计一种使用电源的反激式转换器拓扑、它可以在90V 至265V 交流电压下提供24V 和2A 直流输出。 我已经设计了一个使用 Tina TI 的电路、但是电路的输出在开始时为12V、并逐渐衰减至零。 该电路也已连接。 请帮助我设计一个稳定的电路、为我提供恒定的24V 电压。
此外、我还将参考一个 pdf、以供您参考、该器件使用同一电路设计了4V 电源。 但我需要的输出是24V 和2A 直流。
谢谢。
您好、Usman、
感谢您关注 UCC28600 QR 反激式控制器。
上周五是 TI 员工2天假期的一部分、因此没有人可以回答您的问题。
我现在可以使用、但是我没有 TINA-TI 程序的访问权限、因此我无法打开".TSC"文件。
我查看了"finalprojectvignesh.pdf"附件、但它没有告诉我您的具体设计。
您引用的前一个 E2E 主题也使用".TSC"文件、因此我也看不到这些文件中包含的内容。
但是,TI 专家建议您填写 UCC28600 Excel 设计工具( https://www.ti.com/lit/zip/slvc104 ),我同意这是根据您所需的输入和输出要求设计电路的最佳方法。
获得 Excel 工具的结果后、您可以使用 TINA 仿真中的所有计算参数。
但请首先使用 Excel 工具进行设计。
此致、
Ulrich