This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:输出不稳定

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174673/ucc28600-output-is-not-stable

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想设计一种使用电源的反激式转换器拓扑、它可以在90V 至265V 交流电压下提供24V 和2A 直流输出。 我已经设计了一个使用 Tina TI 的电路、但是电路的输出在开始时为12V、并逐渐衰减至零。 该电路也已连接。 请帮助我设计一个稳定的电路、为我提供恒定的24V 电压。  

我复制 了 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883046/ucc28600-tina-example-model-setup-changing-the-transformer-to-a-coupled-inductor/3320520#3320520上的电路

此外、我还将参考一个 pdf、以供您参考、该器件使用同一电路设计了4V 电源。 但我需要的输出是24V 和2A 直流。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Finalprojectvignesh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在听吗?

    请帮帮我。  

    我自周五发布了我的问题、但没有人回复我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    感谢您关注 UCC28600 QR 反激式控制器。

    上周五是 TI 员工2天假期的一部分、因此没有人可以回答您的问题。  

    我现在可以使用、但是我没有 TINA-TI 程序的访问权限、因此我无法打开".TSC"文件。
    我查看了"finalprojectvignesh.pdf"附件、但它没有告诉我您的具体设计。   
    您引用的前一个 E2E 主题也使用".TSC"文件、因此我也看不到这些文件中包含的内容。  

    但是,TI 专家建议您填写 UCC28600 Excel 设计工具( https://www.ti.com/lit/zip/slvc104 ),我同意这是根据您所需的输入和输出要求设计电路的最佳方法。   
    获得 Excel 工具的结果后、您可以使用 TINA 仿真中的所有计算参数。  
    但请首先使用 Excel 工具进行设计。  

    此致、
    Ulrich